This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064EVM-166:Lab1出现问题

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064, UCD3138064EVM-166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006001/ucd3138064evm-166-problem-with-lab1

器件型号:UCD3138064EVM-166
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD3138064

我开始关注 ucd3138的实验示例和视频 https://www.youtube.com/watch?v=pSG2CUuvbMo&t=591s 

在使用 UCD3xxx 器件 GUI 的步骤中遇到问题、当我尝试调试存储器并更改存储器映射时、我收到一条错误消息、并随附该消息。  

可以帮帮我吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其推荐给我们的 GUI 专家。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利南、

    您是否使用了特定的实验室固件? 在我的一侧、我没有注意到在更改 UCD3138064的存储器映射时出现任何问题。  如果您能帮助我提供更多细节来重现问题、我很乐意进一步探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS#primary-sw

    附件是映射文件的目录。  

    我使用的是控制板 UCD3138064EVM-166、而不是开环板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利南、

    我下载并安装了该实验、当器件处于 ROM 模式时、我打开了内存调试器并将映射更改为上述的确切位置。  它能够顺利加载。

    您有哪个版本的 GUI?  另请确认它是 Fusion Digital Power Studio 而不是 Fusion Digital Power Designer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利南、

    我认为这与您的操作系统有关。  您是否为加密算法设置了 FIPS 合规性? 我们使用 MD5校验和来处理映射文件以加快加载速度。 如果您能够禁用此设置、则不会出现问题。  我还将考虑采用符合 FIPS 标准的算法来代替这种算法、以满足未来的需求。 如果您能够在操作系统上调整 FIPS 设置、请更新我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、请访问此站点: www.howtogeek.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel、

     出现错误时、我的计算机上禁用了此选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要进一步研究。  作为一项工作、我建议在启动 GUI 之前删除一个名为"调试器缓存"的文件夹。  通常可在此处找到:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Fusion Digital Power Studio\data\debugger-cache  

    请告诉我这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amiel、我确实有了您说过的目录、但该目录下没有"debugger 缓存"文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利南、

    是否始终禁用或您是否将其更改为禁用?  如果您确实显示需要重新启动计算机。  您是否还可以询问 IT 部门是否 有任何组策略可以指定此设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amiel、FIPS 设置 在我的计算机上始终处于禁用状态、甚至在我尝试 ucd 设备 GUI 之前也是如此。 请查看下面的图片、即我下载 lab1 固件后、看起来运行固件时出现问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shengnan、 我注意到您只下载了闪存块0。  您确定不使用两个块吗?  可能需要下载这两个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel、感谢您的快速响应。 尝试了这两种方法、得到了相同的结果。 固件来自 Lab1、因此无论如何应该非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常会发生这种情况、因为您没有按照 main.c 代码中的建议将故障3引脚接地。  我想这也可以在视频中提到。  这是 main.c 中的代码:

    ///-------------------------------------------------------
    //重要:阅读下面的内容,否则代码可能无法正确执行
    ///-------------------------------------------------------
    //将引脚 FAULT3接地以实现正常运行
    //将引脚 FAULT3连接到3.3V 以清除校验和
    if (GioRegs.FAULTIN.bit.FLT3_IN = 1)

    clear_integration_word_();

    我强烈建议您将代码保留在中、以便您在将校验和写入错误代码时有机会恢复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 FAULT3连接到 GND 来解决器件 ID 问题。 将继续处理 FIPS 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试使用此安装程序来查看 FIPS 问题是否已得到解决?  http://software-dl.ti.com/digital_power/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.60.exe