This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25575:Ψ JC 与 Theta JC 间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008015/lm25575-psi-jc-vs-theta-jc

器件型号:LM25575

我希望了解有关 PN:LM25575热指标的更多信息

我找到了另一个具有相同情况(HTSSOP)的组件(LM63610)、并在数据表中添加了一些其他热指标。 现在、我将使用这些属性推断 LM25575组件的 PSI JC 值。 我希望能就这一技术的有效性发表任何意见,或就达成一个大致的 PSI JC 提出一些建议。

LM25575 (感兴趣的部分):

  

LM63610 (具有相同外壳的组件):

感谢你 能抽出时间、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我相信以下应用报告将对您非常有益:

    1. SLUA844
    2. SPRA953

    您现在接近的方式很可能会为您提供预期值的近似值、但我不建议遵循这些值。 两种器件的工作范围和封装尺寸都不同。
    我建议在器件上放置一个热电偶、并在实验室工作台上运行热测试。  

    此致、
    Alejandro