This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:启动失败

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006669/bq25792evm-fail-to-startup

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好!  

我的客户正在 测试 BQ25792EVM OTG 模式以驱动风扇、如下所示。 但它有启动问题。  

测试条件:  

VBAT 连接7.5V 直流电源、VIN1连接风扇。 OTG 稳压电压:5-13V

测试问题:

禁用 EN OTG 模式、然后通过更改 REG12寄存   器来启用 EN OTG 模式、当 OTG 稳压电压低于10V 时、它可以启动、但当 OTG 稳压电压设置为大于10V 时、它不能启动。 当 OTG reg 电压设置为13V 时、我测试 VBAT 电压、测试结果如下、REG12寄存器写入的那一刻、VBAT 中有压降、风扇无法启动、VIN 没有电压。 您能否告诉我 、当 OTG 稳压器电压设置  为大于10V 时、BQ25792为何无法启动? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当它在 OTG 电压小于10V 的情况下启动并在启动后将 OTG 电压增加到13V 时、就没有问题了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地描述您的设置吗? 我从7.5 BAT 中启用了 OTG、连接了10欧姆负载、然后启用了 ACDRV1、转换器开始在1.37A 下输出13.94V 电压。我看不到电池问题。 请提供更多信息。

    谢谢、

    Mike Emmanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    寄存器配置设置如下、我使用电子负载进行测试。  当 Ω?模式1.5A 或 CR 模式7 μ s 连接时、它是否仍能启动 μ s 或者寄存器配置是否有一些错误?   

    e2e.ti.com/.../7455.register.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为风扇的电感负载会导致 OTG UVP 发生。 在连接风扇之前、您需要确保输入电压调节到 OTG 电压。 在输入调节所需的 OTG 电压后、您是否可以通过任何方式打开风扇?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    实际上、客户有 一个使用 BQ25792作为充电器的原型、并且可以在插入风扇时启动。 但他们不知道为什么。  客户需要 的功能是 按下按钮(启用 OTG 模式)、而不是让风扇旋转、而是让风扇旋转。 我想知道它是否可以通过添加额外的硬件电路或其他方法实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用微控制器来识别何时插入风扇以及按下按钮以发送 I2C 命令以启用 OTG。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉,我没有清楚地说明这一问题。 我是说客户的要求是插入风扇、然后启用 OTG 来驱动风扇。 但是、正如您在上面的回答所述、 风扇可能是  电感负载、因此可能会出现星形问题。 但现在、客户有 一个使用 BQ25792作为充电器的原型、并且原型可以在插入风扇时启动。 如果我们有办法解决启动问题、他不知道为什么原型可以解决星形问题?  添加额外的硬件电路或其他方法可以解决电感效应? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确保我在同一页上。 BQ25792 EVM 不能让您启动、但您的原型可以吗? 请全面描述原型和 EVM 之间的差异以及所有运行条件、例如电池电压等 我需要查看差异以帮助解释行为。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户发送的原型由 EC 发送、仅用于测试、因此遗憾  的是、客户此时没有原理图、使用 BQ25792EVM 或使用 VBAT 连接7.5V 直流电源的原型时、测试条件相同、VIN1连接风扇。 OTG 稳压电压:13V。  我还想知道为什么会有所不同、但我确信上面描述的启动问题 在原型中得到了解决。  那么、我想知道 您对 使用 BQ25792EVM 时的启动问题有什么看法吗?  

    或者 、如果您没有风扇、则在连接了电子负载(VBAT 连接7.5V 直流电源、VIN1连接 CC 模式1.5A 或 CR 模式7 Ω 电子负载)时也会出现 BQ25792EVM 的启动问题。 OTG 稳压电压 设置为13V。 电流未超过 限制)、如果有方法可以解决  使用  BQ25792EVM+e-load 时的启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地回答您的问题、我需要查看原型原理图以及它们与 BQ25792EVM 的区别。 我在实验中观察到、如果在启用 OTG 之前施加了1.5A CC 负载、则无法启动 OTG。 我必须启用 OTG、然后应用负载。

    谢谢、

    Mike Emanuel