This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:输出电压下降/未调节的原因

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006365/lm5576-the-reason-why-vout-droop-non-regulation

器件型号:LM5576

大家好、

我可以向您寻求帮助、以解决 TINA 仿真结果上的问题吗?

e2e.ti.com/.../LM5576_5F00_calculator.xls

在 Excel 计算器中、建议在50V 输入电压、28V 输出电压、2A 负载条件下使用75uH 的输出电压。 但是、不可避免的客户必须使用22uH 的 LOUT。 因此,我尝试使用随附的 TINA 模型对其进行仿真,在这里我遇到了以下问题:  

我施加了500mA 的负载。 如图1所示、它可以很好地调节到28V、但我不确定 COMP 波形是正常波形。 请检查 Vout 是否使用正确的 COMP 波形进行良好调节并提供建议。

2.我施加了2A 的负载、它显示出 Vout 调节异常、最高仅为16V、如图2所示。 为什么不对其进行调节?  

e2e.ti.com/.../LM5576_5F00_22uH_5F00_snvmbp5.TSC

谢谢!

捕捉1和捕捉2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我认为您没有附加图片。 它们在我的结尾没有显示 请提供捕获1和捕获2以供审核。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    很抱歉错过了它。 我再次附加了图像。

    请您一一起来查看一下吗? 客户现在在他们的板上有问题、时间紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    1.调节输出电压。 请注意 FB 电压是~1.225V 的。

    2.看起来就像达到了电流限制。低电感值降低了最大输出电流范围。 电流纹波随电感减小而增大。 请注意 COMP 值是如何固定的(误差放大器要求更大的功率)、FB 保持在~1.225V 稳压电压以下。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    请参见 Capture2,而不是1。 Vout 不会随着负载增加(2A)而调节。 目标 Vout 为28V。 (I SET R5=22.2k 并且 R6=1k、在 DS 中的 eq (15)之后。) FB 仅小于0.8V、但如您所述、它应为1.225V。

    您能不能建议 LM5576在负载增加时不调节输出? 我确信 Rramp 和 cramp 的设计很好地遵循 DS 中的 eq (3)和(4)。 可能是 COMP 引脚组件存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    我找到了问题。 低频(在 R_RT=21.6k 时约为286kHz)是一个问题、因为它会触发您提到的电流限制。 在我更改 R_RT 10kOhm、从而使开关频率变为518kHz 后、  我能够在2A 的负载下获得28V 的输出电压。感谢您的建议!

    但它仍然显示不稳定的调节。 我想这是因为补偿值不正确。 我没有任何工具可以使用 Lout 22uH 来找到它的值。 可以帮助我找到合适的值吗? -对于上述仿真、Ccomp = 22nF、Rcomp = 15kOhm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    听得好! 是的、提高开关频率会降低纹波电流、因此不会触发电流限制。

    这些组件的设计可遵循 数据表下一节中提供的指南。 我建议捕获误差放大器增益和相位结果、并查看需要修改的组件。 增加 Rcomp、同时按比例减小 Ccomp、增加误差放大器增益、反之亦然。  

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    当我仔细阅读您提到的 DS 部分时、它描述了非常简单的2类补偿、而没有详细的设计流程。 我唯一需要做的就是将 fz = 1/(2 π* Rcomp* Ccomp)置于 fp (mod)=1/(2 π* Rout* Cout)。 我的理解是否正确?

    [引用 userid="275272" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006365/lm5576-the-reason-why-vout-droop-non-regulation/3719690 #371969"]我建议捕获误差放大器增益和相位结果[/quot]

    如何获取增益裕度和相位裕度? 我想知道相位裕度和 BW、但我不认为只能通过数据表中的计算来实现。  您能否继续为客户进行仿真、以找到合适的 Rcomp、Ccomp 值和相位裕度? 或者、您是否会为我提供任何仿真模型或计算工具? 我尝试在 TINA 模型中获取波特图、但我需要您的帮助才能正确修改 TINA 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    TINA 模型应具有运行身体分析的选项。 我将深入研究并尽快返回给您。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alejandro。 非常感谢您的快速反馈! 客户一直在等很久才找到合适的补偿值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    不幸的是、我无法使波特图分析在 TINA 上工作。 TINA 是一款过时的仿真工具、几乎不支持。 我建议在工作台上运行测试。 在产品文件夹中找不到该器件的仿真或计算工具。
    我已经联系了内部团队、以获取有关 TINA 仿真工具的更多信息。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alejandro 的检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 同时、我强烈建议在工作台上运行测试。

    此致、
    Alejandro