This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:OUTH 为+15V、-3V.OUTL 为-3.3V。 对吗?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007903/ucc21750-outh-is-15v-and--3v-outl-is--3-3v-is-it-right

器件型号:UCC21750

OUTH 为+15V、-3V.OUTL 为-3.3V。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小福

    我不能完全理解你的问题。

    OUTH 是到 VDD 的栅极"上拉"、OUTL 是到 VEE 的下拉。 OUTH 不能在+15V 和-3V 条件下驱动。

    请参阅以下数据表的摘录。

    当 PWM 输入为高电平时:在内部有 FET 导通、将 IGBT/FET 栅极充电至 VDD;当 PWM 变为低电平时、OUTH 变为高阻态、OUTL FET 导通、将栅极下拉至任何 VEE 电源。

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮。 如果您有更多问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri