请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好!
我看到一个问题,即即使 CUV 设置远低于检测到的电压,并且仍然高于 CUV 阈值,也会触发 SafetyStatus()中的 CUV。
此外,我还看到了与关断电压相同的情况,即当检测到的电压远远高于关断电压时,OperationStatus()寄存器中的 SDV 位将被置位。
这反过来似乎会触发 SS 和 XDSG、因此不允许 DSG FET 导通。
是否有人可以指导我解释我需要进行哪些设置才能确保这些位不会跳闸?
谢谢、
此致、
Praveen