This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5HEVM:反相降压/升压配置

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007862/tpsm5601r5hevm-configuration-for-inverting-buck-boost

器件型号:TPSM5601R5HEVM

我考虑在 TPSM5601R5HEVM 上设置反相降压/升压、请参阅以下应用手册。

(24Vin⇒-12Vout / 0.5A)

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva962/snva962.pdf

请允许我确认以下 关于 TPSM5601R5HEVM 设置的三点;

・关于应用手册 P5、其他组件连接到以下位置、对吧?

CBYP:C1

CBULK:J2至 J3 (输入电压和输出电压侧)

肖特基二极管:C13

・当未使用 EN 控制时、EN 引脚连接到 Vin。 对吧?

或者、EN 是否需要为所有条件提供额外的电平转换电路?

Cout 的・EVM 默认设置为47μF×2、但应用手册 P8描述 了 Cout:4.7μF×2。

对于 反相降压/升压条件、Cout 是否需要更改 Cout:4.7μF×2?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    1. 是的、这是连接以下组件的方法。 例如、我个人在端子块 J4上连接了一个穿孔二极管。
    2. 是的、如果不需要 EN 控制、那么 EN 连接到 VIN 是可以的。 仅当需要启用/禁用功能时、才需要电平转换电路。 它可以缓解与偏移 EN 阈值电压相关的任何问题。
    3. 否、原始 BOM 正确(两47μF)。 这是一个拼写错误、将尽快更新/更改。 感谢您将此事提请我们注意。

    此致、
    Alejandro