This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:HO 至 SW 故障

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007984/lm5116-ho-to-sw-failure

器件型号:LM5116

最近,我们有两宗有关何议员对 SW 的短缺的个案。 它是48V 至15V 转换器。 该电路已使用了很长时间。 只是想知道这种故障的原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐德东、您好

    检查高侧栅极波形是否存在过压和欠压(即寄生电感导致的过冲/下冲和振铃)。 请注意、HO 和 SW 走线应布线为差分对、以最大程度地减小栅极环路电感。 发送适用的波形以供审核。

    此致、

    Tim