This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:在没有 EVM 的情况下评估监控方面

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007622/bq76920-evaluating-the-monitoring-aspect-without-evm

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、

你好。

我们的客户现在希望评估 BQ76920的监控方面、而不管温度和 FET 控制如何。 考虑到这一点、您是否认为 EV2400和评估软件可能已足够、无需 EVM? 此外、您能否确认 BQ76920评估软件也与 Windows 10兼容?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果他们有自己的 BQ76920电路板、那么您应该只需要 EV2400和评估软件即可与器件配合使用。 评估软件与 Windows 10兼容。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、在该板上、您需要使用外部控制器作为 bq 的主机、对吧? 您是否碰巧对此有任何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在这种情况下、EV2400将是控制器。  

    此致、

    Matt