This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:当 NC 引脚(11号)保持断开状态时、TPS55340PWP 的行为是怎样的?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007906/tps55340-how-does-tps55340pwp-behave-when-nc-pin-no-11-is-left-open

器件型号:TPS55340

 大家好、

 我的一位客户正在自己的电路板上评估 TPS55340PWP。

 他们根据器件的 Webench 设计了电路板。 在 Webench 报告中、器件 NC 引脚(编号11)保持开路。

但是、他们发现 TPS55340数据表(版本:SLVSBD4D)显示 NC 引脚是保留引脚、最近必须将其接地。

 他们有以下问题。 请问您能回答以下问题吗?

 问题1.  当 NC 引脚(11号)保持断开状态时、TPS55340PWP 的行为如何?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    在上 一个线程中、看起来 NC 引脚应连接到 GND。  

    让我来看看 Webench。 Webench 应该已经过更新。  

    谢谢、

    Richard