This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000W:引脚4上的电压范围

Guru**** 2508525 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007585/ptn78000w-voltage-ranges-on-pin4

器件型号:PTN78000W

您好!

 PTN78000W 引脚4上的可接受电压范围是多少?

是否有图显示了这是如何推导出来的?

Rp 是否是反馈网络的顶部电阻器、VFB 是否为2.5V?

谢谢!

-Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    1. PTN78000W 的设置点范围为2.5V 至12.6V。
    2. 否、但数据表中的表3提供了用于设置所需输出电压的电阻器值
    3. VFB 为2.5V。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Alejandro。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来。 我们随时为您提供帮助!

    此致、
    Alejandro