This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:需要具有90V 输入12V 输出的直流/直流降压转换器

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005862/lm5164-need-dc-dc-buck-convertor-with-90v-input-12v-output

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件:LM5163

我在开始这一对话时使用了下一个参数:提供案例详细信息或评论:我正在寻找一个能够提供90VDC 输入和12VDC 输出以及低 EMI 和低效率电流的 DC/DC 转换器。 我发现该器件 LM5163、我认为这是一个很好的器件、可以使工作无效。 我只需要12V 输出、20mA 至100mA 电流超出了要求、输入为90VDC 低电平、EMC 将会更好、并且首选高效率电流低电平。 这将是我需要50件的第一个徽章的新设计。 它是一种新设计、因此当我需要更多器件时、它必须具有可靠的交货能力。

然后、我看到虎钳没有现货 、因此客户支持建议器件 LM5164、但该器件也缺货。 告诉我在这个论坛上开始这场对话。

那么、您能帮我解决这个问题吗?

此致
RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    我建议使用 LM5163或 LM5164来满足您的要求。 理想情况下、LM5163是最佳选择、因为它仅需要高达100mA 的负载电流。 让我在内部联系团队、看看我们可以做些什么。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    我可以想到一些正在开发的器件可以满足您提供的要求、但我不确定它是否适合您的时间表。 我可以通过您在 E2E 个人资料中提供的电子邮件联系您、以获取更多信息吗?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    您可以给我发邮件。 时间线很短,所以我希望能找到自我解决的办法。

    此致

    RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    遗憾的是、TI 网站正在进行维护、因此我目前无法收集您的联系信息。 如果愿意、请分享您的电子邮件、我将直接与您联系。

    感谢您的理解、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleidro、

    我找到了另一个解决方案。  感谢您对此提供支持。 未来我们 可能会再次关注这种类型的器件。

    此致

    RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    明白。 我们随时准备为您提供任何未来的帮助。

    此致、
    Alejandro