This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:订购代码指南?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007578/lm4040-order-code-guide

器件型号:LM4040

也许我很密集、但我找不到该器件的订购代码指南。 有许多型号可供选择、但唯一的器件型号参考是封装标记!  我可以从 Digi-Key 搜索中推断出一些细节、但逻辑似乎模糊。 例如:

LM4040CIM3-2.0/NOPB = 0.5% 2.048V 85C 65µA SOT23基准

LM4040C20IDBZR、LM40C20IDBZT、 LM40C20QDBZT = 0.5% 2.048 85C 80µA SOT23基准

CIM3的数据表将该器件称为 LM4040-N、不包含 C20器件的代码。 C20器件的数据表将该器件称为 LM4040A 至 LM4040D、不包含 CIM3器件的订购号。

那么、这里提供了什么呢? 我应该看一下 CIM3还是 LM40C20? 最后一个字母表示大卷带与小卷带、但除此之外不明显。 LM4040-N 与其他型号之间有什么区别、微小泄漏电流除外?

LM4040CIM3-2.0的正确 Spice 模型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli、

    LM4040A 至 LM40D 的器件型号与 LM4040-N 器件不同。  对于 CIM3器件、您可以在 LM4040-N 数据表中找到它。  "C"表示初始反向击穿电压的容差等级。 "I"用于工业温度范围。

     LM4040-N 数据表中的第43页 可帮助您确定要订购的 LM4040-N 器件。

    这是 TI.com 商店的网站。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LM4040CIM3-2.0/NOPB

    对于 SPICE 模型、我相信该模型是用于 LM404CIM3-2.0的模型:

    https://www.ti.com/lit/zip/snom417

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第43页用于封装标记、 我可以看到实际订购代码指南中有一列用于这些代码。 我不得不说、非常模糊、通常您会找到订单代码细分。  

    我认为 LTSpice 不会加密模型、但相同的器件名称(LM4040_NC2P048)也可以不加密。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列表中列出了 LM4040-N 数据表、该数据表将使用命名规则图片进行更新、以更好地帮助定义订购代码。  对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不太清楚这两个参考系列的区别是什么。 是否有理由更喜欢其中一种?  

    LTSPICE 很明显*是否*支持加密模型,加密模型是否比未加密模型更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli、

    下面是我在 LM4040-N 和 LM4040之间找到的内容:

    "Texas Instruments and National Semiconductor 合并前创建了一个 LM4040器件。 合并后、为了区分器件、我们添加了"-N"、为最初使用该器件的客户指定从 National 发出的器件。 虽然两者都提供类似的规格、但它们在提供的选项上也有一些差异。 例如、我们提供符合 AEC Q100汽车级标准的 LM4040-N、但我们不提供适用于 LM4040的 LM4040-N。"

    "LM4040-N 是这两者中比较常见的一种、并且具有更精确的选项。"

    这两种型号之间没有区别。  TI 最近决定取消对模型的加密。