This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:SLUC222D MOS RMS 电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007855/ucc28951-q1-sluc222d-mos-rms-current

器件型号:UCC28951-Q1

您好!

在 SLUC222D 中、用于 QA、B、C、D 功率损耗计算。 使用的公式如下图所示:

它将变压器初级电流视为传导损耗的 MOS 电流(理想情况下、MOS 中的 RMS 将小于变压器初级电流)、并且完全忽略了关断损耗。 请解释这是简化模型的一种方法、还是我们应该使用不同的公式来正确调整 MOSFET 的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了该工具,它使用所有变压器 RMS 电流来估算 FET 的 I^2*R 损耗。  这是一个系数2对 FET 功率耗散的过度估算。  

    通常、在设计中、您将选择额定功率为最大额定功率的125%至150%的组件。  因此  、如果您使用该工具根据工具计算选择 FET、则其额定功率将达到所需功率的200%。  如果需要、您可以使用额定功率较低的 FET。

    此致、