This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:是否禁用 UVLO 和 OVLO?

Guru**** 2500655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007902/lm25066i-disablling-uvlo-and-ovlo

器件型号:LM25066I

你(们)好。

是否可以通过  分别将 UVLO 和 OVLO 与 VDD 和 GND (无需额外的电阻器)连接来关闭它们?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您与我们联系。 如果输入电压高于3.3V、UVLO/EN 可直接连接至 VDD、OVLO 可直接连接至 GND、从而分别禁用欠压和过压功能。  对于3.3V以下的输入电压、VDD 和 UVLO/EN直接连接到 VIN、以避免子稳压器压降。 无需外部上拉或下拉电阻器。