主题中讨论的其他器件:BQ76200、 BQ76940、 BQSTUDIO、 BQ78350、 GPCCHEM
尊敬的 TI 团队:
我们将 TI BQ78350-R1 + BQ76940 +BQ76200用于14S3P (SDI INR21700-40T、50.4V 12Ah 最大 DSG 30A、CHG 10A) BMS 设计、并具有电池保护器保险丝(安全引脚功能)。
我们面临一些 SOC 问题、需要您为客户提供以下参数设置和规格定义建议。
(1)。 我们按照"使用 BQ78350-R1"获取0、20、40°C 10A (低速率)和30A (高速率)、并更新 CEDVGPC 报告中的值。 由于 SDI INR21700-40T 没有化学 ID 选项、我们需要做的是什么? 但是、一旦我们重置 SOC 或从关断模式重新启动它、SOC 始终不正确。
如果使用 VSCAL 实现安全功能(14S 电池组)、我是否需要调整 CEDVGPC 报告中的值? 此外、如果电池组复位、是否会考虑周期(例如:200个周期)来计算 SOC?
(2)。 电流死区:我们设置3mA (由于刻度设置、实际电流为30mA)、 一旦电池组具有小于30mA 的小电流放电时间且导致 CUV 问题、SOC 是否不会更新?
(3).如果我们使用 IPSCALE 和 VSCALE、如何在 BQSTUDIO 中显示真实电流、实际电池组电压和容量 mAh?
(4)。 BQ78350-R1是否有详细的 SOC 算法介绍?
最后、您能否查看我们的 gg 文件并在出现任何错误时向我们提供建议?
提前非常感谢!
James