This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C44:电压反馈补偿

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C44
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007390/ucc38c44-voltage-feedback-compensation

器件型号:UCC38C44

您好、

我使用 UCC38C44设计了 DCM 反激(直流/直流)转换器。

我的问题是描述中的电压反馈补偿。

如何使用 DCM 反激式实现此目的,或者公式是否相同? 尤其是开环增益?

此外、UCC38C44的最大占空比为50%、因此斜率补偿不是必需的、对吧?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您正在讨论占空比<=50%时 DCM 中的峰值电流模式控制。 由于您的设计包含50%、因此仍可能需要电流斜率补偿。

    关于反激式拓扑的 DCM 运行模式、有许多文章可供在线阅读。  例如、www.ti.com/.../slua671.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我的示例中、占空比低于50%、为10%。 那么、我是否可以假设不需要斜率补偿?

    此外、是否有文章介绍了采用 DCM 运行模式的 ucc38c44的电压反馈补偿?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以确保占空比始终小于50%、则无需电流斜率补偿。