This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430QEVM:如果我们将此 EVM 与 FPWM 型号而非 PFM 型号搭配使用、是否存在任何问题?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007748/tps560430qevm-is-there-any-issue-if-we-use-this-evm-with-fpwm-variant-instead-of-pfm-one

器件型号:TPS560430QEVM

大家好、  

如果我们将此 EVM 与 FPWM 型号而不是 PFM 型号配合使用、是否存在任何问题?

但是、我想使用 FPWM EVM、您似乎只有 PFM 变体 EVM。 然后、我想在此 EVM 上替换并使用 FPWM IC、而不是 PFM IC。 可以这么做吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    是的、EVM 可以与 FPWM 器件配合使用、而无需更改任何外部组件、轻负载效率将随 FPWM 版本降低。

    B R

    Andy