This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:用于负输入的反激式解决方案

Guru**** 1415440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007251/ucc28610-flyback-solution-for-negative-input

器件型号:UCC28610

大家好、

是否有适用于负输入的反激式解决方案? 负输入最高可达-72Vdc。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我不确定您需要支持什么功率、也不确定输出是正还是负、 但我确实找到 了支持-72V 输入的 PMP20580参考设计。  

    您是否正在寻找类似的产品?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的回复、PSU 输出将为12V/100W。

    我已经知道 PMP20580、现在我想知道反激式拓扑是否也适用于负输入应用。

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    由于反激式电源使用变压器、因此只要控制器 GND 是负电势最大且未超出控制器的绝对最大额定值、就没有理由不能在负输入轨上工作。  遗憾的是、在 webench 中或使用我们的模型时、这可能无法很好地进行仿真、因为模型假定最低电位为 GND。 最好使用 EVM 进行试用。