This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007532/lm5176-lm5176

器件型号:LM5176

我在 EMC 测试实验室。
问题在于,当 LM5176 VIN 直流输入连接到各种测试设备时,在某些设置中是正常的,而在其他设置中则是不正确的。 我使用哪种电压输入无关紧要。  48Vdc 的命名实际上是 24Vdc。

在问题配置中、症状是上电启动、然后关闭、然后再次上电和下电。 它永远不会完成启动。

现在我已经做了额外的测试、我怀疑问题可能是由于客户端产品对浪涌测试设备中的耦合-去耦-网络(CDN)电路做出反应。 我没有要确认的测量结果、但我怀疑它与启动期间的浪涌电流有关、因为 CDN 中用于浪涌发生器或用于测量传导发射的线路阻抗稳定网络(LISN)的电感值。 我现在正在调查客户需要对其产品执行哪些操作来解决此问题。

典型的 LISN 将具有50uH 的电感器。 一个问题 LISN、用于低频传导发射测量、在50uH 前面有一个额外的250uH 扼流圈、该装置在关闭之前不加电。

我担心的是、如果此客户产品前面有太多来自外部滤波器的电感、则产品将不会通电。 我没有可变电感器来验证导致此问题的电平。

您以前是否见过这种问题?
将 SS 电容值从0.1uF 调整为1uF 是否会解决此问题?
有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您分享原理图(这是否适合您的客户?)。 它有点模糊、因此我不确定、但输出端似乎有大容量电容器、但输入端没有大容量电容器。

    现在、当器件启动时、它需要在给定的软启动时间为该电容器充电、这将导致高浪涌电流。

    如果通过 LISN 的电流不足、输入电压很可能会下降、器件将进入 UVLO。

    因此、增加软启动电容器将减小浪涌电流、因此转换器更有可能以较低的输入电流能力启动。

    如果它解决了问题、则取决于源电流能力。

    通常、增加软启动电容器是我要检查的第一个解决方案。

    另一种可能的解决方案是增加输入电容、即浪涌电流会在一定程度上分散。

    此外、在启动时检查负载电流并尽可能减小负载电流也很好。

    此致、
    Brigitte