This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:LM34927的电流限制规格

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007073/lm34927-current-limit-spec-of-lm34927

器件型号:LM34927

您好!

1。  

我想知道 LM34927的电流限制规格。 数据表指定其阈值为1.02Vtyp。

但该阈值看起来是峰值、但根据下面的 DS、平均值将小于峰值。 这是否意味着 即使在降压开关中的电流< 1.02A 的情况下也可以触发电流限制?

2.

什么是不会损坏器件的可耐受电流规格?  客户报告说、为电路板上的栅极驱动器供电时、LM34927在 EVM 中损坏。 他们正在寻找原因、并可能认为负载电流过高、因此他们想要检查 LM34927的可保护电流规格。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    LM34927EVM 只能驱动150mA 负载以实现+V 或-V 输出。

    请使用电源来驱动负载板、以首先检查实际负载电流。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢你的建议。  

    [引用 userid="151599" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007073/lm34927-current-limit-spec-of-lm34927/3721245 #3721245"] LM34927EVM 只能驱动150mA 负载以实现+V 或-V 输出。

    您能否澄清"对于+V 或-V 输出"? '-V'(负电压)是什么意思?

    我还有一个问题。

    根据 EVM 指南、如果耦合电感器的尺寸正确、LM34927基本上可以工作电流超过300mA。 我对"持续的当前情况"感到困惑。  是说 LM34927可以设计为具有高达1.02Atyp (电流限制阈值)或600mA (开关 HS FET 额定电流、根据数据表 P1)的负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    抱歉、它应该是 Vout1和 Vout2。

    如果次级 Vout2的轻负载<50mA、则电路的工作原理更像 降压转换器、如果电感器能够在 Vin-max 处理高达1.02A 的峰值电流、则初级 Vout1的输出电流约为600mA

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的澄清!