This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:VC1至 VC11引脚的 ESD 额定值(HBM 和 CDM)

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007327/bq77pl900-esd-ratings-hbm-and-cdm-of-vc1-to-vc11-pins

器件型号:bq77PL900

大家好、

 

我们想知道 VC1至 VC11引脚的 ESD 额定值(HBM 和 CDM)。

但是,我们在数据表中找不到 ESD 额定值。

 

如果您有信息、请告知我们吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    以下是 ESD 信息:

    ESD HBM 2000V

    ESD CDM 500V

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏