This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:缓冲器电路

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007266/tps61086-snuber-circuit

器件型号:TPS61086

大家好、

我的客户打算在 SW 和 GND 之间添加缓冲电路、以降低 TPS61086上的噪声。 您能告诉我 Rsnub 和 Csnub 的建议初始值吗?

VIN=3.3V、Vout=3.9V、Iout=0.6A (最大值)、Mode=High。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

      请参阅下面随附的应用手册来设计缓冲器、该值对应 于多个因素、例如寄生参数。

    https://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf?ts=1623035713638&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61086

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您提供应用手册。 CPAR-Q1 、LPAR1和 LPAR2似乎是 IC 内部的值。 如果您有相关信息、可以告诉我吗?   CsigmaPAR#是否意味 着 CPAR-Q1 + CPAR-D1?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    是的、我认为您的理解是正确的。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    您能告诉我   CPAR-Q1、LPAR1和 LPAR2的值吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    抱歉、我没有 这些 参数的特定值。 我认为  、寄生电感和 电容的总值、包括 IC 集成和布局 参数、可以在没有 RC 缓冲器的情况下通过振铃测试获得、因为计算或仿真寄生参数相对比较困难。 也许 提前预定位置并根据   系统要求优化 RC 缓冲器以进行电路板测试 是一个不错的选择。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的建议。 我明白了。  

    很抱歉、我没有完全理解缓冲器值是根据应用手册中所述的测量的振铃波形确定的。 我会向客户解释。

    此致、

    山口