Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24735, BQ24770, BQ25710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24721C 主题中讨论的其他器件:BQ24725A、 BQ24735、 BQ24770、 BQ25710
您好!
我正在寻找可能的锂离子电池充电器的建议。 我们要使用的电池组是智能电池、符合 SMBus 1.1标准。 它包含两个独立的锂离子电池、每个电池为12V。 每个锂离子电池为4s3p。 每个都有自己的电量监测计和 SMBus 信号。
其最大充电电压为16.5V、最大充电电流为3.0A
我们将使用微控制器与电池通信、以获取电池的充电状态以及可能的其他信息。
请推荐电池充电 IC、以简化智能电池的充电过程。
谢谢。