This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:LMQ61460-Q1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007167/lmq61460-q1-lmq61460-q1

器件型号:LMQ61460-Q1

当我使用 LMQ61460AASQRJQ1在 WebEnch 中进行设计时、能否 在不更改原理图的情况下将其替换为 LMQ61460AFSQRRRRRRQ1?

感谢您的帮助、
您好!
Jean Finders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    是的、无需为此替换更改电路、但如果使用 FWPM 版本、轻负载效率将下降。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    请访问此论坛、客户回复:

    我们的原理图几乎与 LMQ61460-Q1 EVM 模块相同(采用 LMQ61460AFSQRJRRQ1)。 无负载时的输出电压为5.1伏。 通过增加负载输出电压上升。 问题可能出在哪呢?

    此致

    Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    您可以检查顶部反馈电阻器的 Vout 感测点的电压、 如果 该点的电压稳定、则问题是由输出感测不当或  Cout 与负载点之间的迹线电阻过高引起的。

    B R

    Andy