This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521835:如果没有纽扣电池、则无法将 FSEAL 位设置为1b

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521835, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007528/tps6521835-not-able-to-set-the-fseal-bit-as-1b-without-coin-cell

器件型号:TPS6521835
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我使用 USB2ANY 调试器工具将[0xB1、0xFE 和0xA3]写入 TPS6521835的密码寄存器。  未插入纽扣电池、写入后状态寄存器 仅将 FSEAL 位显示为0b。 当我尝试使用纽扣电池时、不会出现此问题。  我发现的另一个观察结果是、将 FSEAL 位设为1b 、然后移除纽扣电池和外部电源。 几秒钟后、当我再次使用纽扣电池为电路板供电时、即使没有执行任何寄存器写入操作、FSEAL 也显示为1b。

有人能帮您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 USB2ANY Explorer 吗? 在这些写入之后、您是否对 I2C 执行回读以确认您是否成功与 PMIC 通信? 作为此方法的替代方法、 也可以在此处使用带插槽的 BoosterPack 和 IPGUI。 您还可以在此主题上找到有关通过 Linux 命令访问 PMIC 的其他信息:e2e.ti.com/.../tps65218-how-to-set-fseal-bit-over-i2c。 有几种不同的方法可以通过 I2C 访问此 PMIC、但必须确保首先成功执行这些写入命令。  

    最棒的
    Emily