This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:BQ24610 IC 和 BQ24610 EVM 的规格差异

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007641/bq24610evm-differences-in-specifications-on-the-bq24610-ic-and-bq24610-evm

器件型号:BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24610

您好!

我注意到 BQ24610 IC 和 BQ24610 EVM 上列出的规格之间几乎没有差异。 具体而言、bq24610数据表上的额定输入电压为33V、但评估模块上的额定输入电压仅为28V。 此外、模块上的最大充电电流为8A、而 IC 上的最大充电电流为10A。 是什么驱动了 IC 和评估模块中列出的差异? 我想进行必要的更改、以在最大输入电压和10A 电池充电电流下运行。 实际上、我希望使用8节串联锂离子电池(最大33.6 V)作为输入电源、但我知道这可能会导致 IC 出现问题。 因此、数据表上列出的最大规格是"绝对"规格、还是有任何工程公差允许进行更高但更不可靠的操作?

感谢您的观看和考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      33V 是 IC 的绝对最大值、但28V 输入电压是 IC 的最大建议工作条件。 由于 EVM 显示了运行条件、因此我们在该处将28V 显示为最大运行条件。 由于这是一个控制器、充电电流不依赖于 IC、而是取决于外部 FET 和外部 RSR 感应电阻器的选择。 根据外部组件的选择(散热器布局时需要格外小心)、使用 IC 可实现10A 电流。 EVM 不能针对所有可能的条件进行设计、因为它是具有许多不同可能配置的充电控制器。

    此器件不能使用33.6V 输入源。 额外的 VIN 是在28V 最大建议工作条件和33V 最大绝对电压之间建立的安全余量 高于绝对最大值时、不保证 IC 不会损坏。

    目前、我们的充电器 IC 无法支持超过28V 的输入源。