This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压随负载下降

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007563/output-voltage-drops-with-load

器件型号:LM5122

你(们)好

我正在尝试基于 LM5122控制器构建升压转换器。 输入电压15-50V、输出50V、25A。 以下是我在 Webench 中的设计:  

施加的 MOSFET 是 Vishay 提供的 SQD50034EL_GE3。

当我的转换器未加载时、一切工作正常。 连接任何负载时出现问题。 输出电压下降并且未升压(输出=输入)。 当负载断开时、电压再次升高、一切看起来都正常。  

为了解决这一问题、我将 Rfbb 更改为3k 电阻器、以将输出电压降低至大约20V。 无论施加什么负载、器件都能完美工作。  

我尝试将 RES 输出接地、因为我注意到断续模式会阻止转换器。 遗憾的是、即使是禁用的断续电压也会随负载而下降。  

您是否知道什么可能是原因?

此致、  

Łukasz μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Łukasz、

    感谢您选择 LM5122。

    首先,大于1kW 的功率对于单相升压来说太大。

    为了调试您现在拥有的功能、我建议首先尝试降低负载。

    谢谢、

    银城