This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过锂离子电池提供+/-90V 0.5A 输出范围的电源解决方案

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007087/power-solution-for-output-range--90v-0-5a-from-a-li-ion-battery

主题中讨论的其他器件:OPA462LM5164

大家好、

我正在寻找一种电源解决 方案或建议、通过3~4.2V 锂离子电池为 OPA462提供+/-90V 电压。

它适用于手持式应用、因此小尺寸、低热量将是理想之选。 我正在考虑使用2个 LM5164来生成

+/- 90V 电源轨和另一个芯片、可将锂离子电池的输出升压至5V。 您能否建议一个包含示例器件型号的拓扑。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。  0.5A 电流是+/-90V 电源轨上的电流、还是来自锂离子电池?  它们有很大的差异、因为0.5A @+/- 90V 意味着总共90W、加上5V 升压功率、并且实现方式可能有很大不同。  请澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi