This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:是否可以禁用温度安全功能(引脚 TS)?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007626/bq24616-can-the-temperature-safety-feature-be-disabled-pin-ts

器件型号:BQ24616

大家好、

是否有方法可以绕过此功能? 我的客户不需要该功能、说他们的电池上没有热敏电阻、因此他们不打算使用芯片的内部温度安全功能。

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    使用分压器通过 VREF 的分压器对 TS 引脚进行永久偏置、使电压介于 VT2和 VT3之间。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。