This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:bqStudio 无器件确认

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-00792, BQSTUDIO, EV2400, BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007602/bq78350-r1a-bqstudio-no-acknowledge-from-device

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76200TIDA-00792BQSTUDIOEV2400BQ78350BQ76940BQ78350-R1

尊敬的 TI 支持:

我们使用 bq78380-R1A、bq79640和 bq76200设计了13节 BMS。  它基于 TIDA-00792

将电池连接到电池组、然后连接到 bqStudio 后、我们将从器件获得"无确认"。

连接到 EV2400的 SMBus 线路显示为3.2V。

我唯一注意到的是 REGOUT 为1.85V、而不是我之前提到过的2.5V。

我想知道这是否与它有关。  原理图随附。

如果有任何反馈、我们将不胜感激。

此致、

Kevin

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00792-13S-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、1.85处的 REGOUT 可能处于 BQ78350的复位范围内、这可能是问题所在。  REGOUT 应为2.5V、两种可能的原因是输入电压过低或输出负载过大。

    检查 REGSRC 的电压、它应该足够高、足以使稳压器提供2.5V 电压。   对于13节电池、我可能预计大约为12-18V。  R81上的电压应指示电流。  来自 REGOUT 的电流应非常低。

    检查负载(REGOUT)网络是否存在短路或意外负载。  它似乎只能到达相对较少的位置。 焊接电桥可能是替代电容器的候选电阻器或小型电阻器。

    您还可以检查 U2上 CAP1的电压、它应该是3.3V。  此外、LEDP 应该稍小一些。  短路的 Q24可能会因电压过高而损坏 U2或 U3。

    如果您有多个板、请尝试另一个板。  如果一对夫妇使用相同的方法,则会发现一些系统问题。

    在原理图中、首选使用 C20底部连接到 GND、如数据表所示。  它在 TIDA 中工作正常、不是导致电压过低的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的快速回复!

    我尝试了不同的原型板、并确认 REGSRC 为17V。

    R81上的电压为0.455V。

    U2上的 CAP1读取的是3.3V。

    我删除了 Q24以排除这种情况、正如我在之前的一篇文章中看到的、该文章对其他人有用。

    但是、我仍然看到 REGOUT 上的电压为1.85V。

    我将检查是否有任何焊接桥或负载、但到目前为止我看不到任何。

    此外、我正在对 PACK+和 PACK-进行充电、以"唤醒"电路板。
    是否还有其他需要做的事情才能将其唤醒?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    3.3V 时的 CAP1表示您的引导工作正常。  当 REGOUT 上升到足够高时、TS1被应用于引导 Q25关闭 Q22和 TS1。  一些用户询问了小脉冲、它将尽可能长。  由于电池已打开、您无法与电量监测计对话以关闭电池、因此您可能需要拔下电池插头、以便在有兴趣的情况下再次尝试。   

    1k R81上的455mV 表示进入 REGSRC 的电流为455uA。  它比内部工作电路负载大很多、但对于外部负载来说也不大。  由于 REGOUT 应该能够在全电压下提供20mA 的电流、至少30mA 的短路、因此看起来不像短路。  您可以检查 IC 引脚以及电路板走线或网上的各种点、以确保没有高电阻焊点或走线。  

    如果没有电路板故障、BQ76940似乎会因某种原因受损、无法提供适当的输出电压。  如果您的电源运行状况良好、您可以在网络上施加2.5V 电压、以查看 BQ78350-R1电量监测 计是否正常工作。  不要超过 绝对最大值、否则会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keven、

    您的热敏电阻会显示为连接到连接器。  应连接它们、以便部件正确启动。  但是、除非 TS1一直处于高电平、否则它们是否存在不应影响 REGOUT 电压。