Other Parts Discussed in Thread: TPS51100
您好!
我的客户目前正在使用 TPS51100在高温(80°C 至118°C)下进行评估。
请 告诉我 TPS51100在"建议运行条件"下的结温。
我只能在数据表中找到绝对最大额定值。
关断温度典型值已在数据表中列出。
如果您有任何有关"最低要求"的信息、请告诉我。
3.是否有办法检查热关断功能是否已启用?
谢谢、
科基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、 Weidong
感谢你的答复。
我的客户正在高温下进行评估。
评估结果汇总在 Excel 表中。
e2e.ti.com/.../Result-and-circuit-diagram.xlsx
温度测量方法
封装上连接了一个热电偶、并使用数据记录器测量温度。
热电偶用 Kapton 胶带连接。
加热方法
加热方法是将器件放置在热板上。
评价结果摘要
观察到、当负载电流在高温下增加(约2.3A)时、输出电压/电流变得不稳定、封装温度下降了一点。
根据评估结果、由于热关断功能、运行电流是否在2.3A 左右?
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、
科基
大家好、 Weidong
[引用 userid="84216" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005821/tps51100-operation-at-high-temperature-and-thermal-shutdown-function/3721103 #3721103)]您可以要求客户测量输出电压以验证这一点。 [/报价]我从我的客户那里获得了 VTT 和 VTTREF 波形。
当模拟探针接触引脚以采集波形时、即使负载电流为2.3A、电压有时也稳定。
Excel 同时显示不稳定和稳定的波形。
e2e.ti.com/.../VTT-and-VTTREF-waveforms.xlsx
从波形来看、我希望您能对是否发生了热关断提出意见。
谢谢、
科基