This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:在高温下运行、具有热关断功能

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005821/tps51100-operation-at-high-temperature-and-thermal-shutdown-function

器件型号:TPS51100

您好!

我的客户目前正在使用 TPS51100在高温(80°C 至118°C)下进行评估。

 

请 告诉我 TPS51100在"建议运行条件"下的结温。

我只能在数据表中找到绝对最大额定值。

关断温度典型值已在数据表中列出。

如果您有任何有关"最低要求"的信息、请告诉我。

 

3.是否有办法检查热关断功能是否已启用?

 

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    TPS51100没有推荐的结温规格、它的推荐环境温度最高仅为85°C。 该器件仍可在高于85C 的温度下运行、但规格表中的参数可能具有更宽的容差。  

    2.我没有最小热关断温度数、但根据其他器件的经验、变化可能为+/-15C、因此您可以使用145C 作为最小热关断温度。   

    3.热关断始终启用,没有禁用此功能的选项。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Weidong

     

    感谢你的答复。

    我的客户正在高温下进行评估。

    评估结果汇总在 Excel 表中。

    e2e.ti.com/.../Result-and-circuit-diagram.xlsx

    温度测量方法

    封装上连接了一个热电偶、并使用数据记录器测量温度。

    热电偶用 Kapton 胶带连接。

     

    加热方法

    加热方法是将器件放置在热板上。

    评价结果摘要

    观察到、当负载电流在高温下增加(约2.3A)时、输出电压/电流变得不稳定、封装温度下降了一点。

     

    根据评估结果、由于热关断功能、运行电流是否在2.3A 左右?

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

     科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我认为这是由热关断引起的、因此输出将在温度较高时在开/关之间转换、并触发热关断、然后冷却并再次开启。 您可以要求客户测量输出电压以验证这一点。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Weidong

    [引用 userid="84216" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005821/tps51100-operation-at-high-temperature-and-thermal-shutdown-function/3721103 #3721103)]您可以要求客户测量输出电压以验证这一点。  [/报价]

    我从我的客户那里获得了 VTT 和 VTTREF 波形。

    当模拟探针接触引脚以采集波形时、即使负载电流为2.3A、电压有时也稳定。

    Excel 同时显示不稳定和稳定的波形。

    e2e.ti.com/.../VTT-and-VTTREF-waveforms.xlsx

    从波形来看、我希望您能对是否发生了热关断提出意见。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    感谢波形、它看起来是热关断。 当温度过高时、VTT 关闭、然后温度下降、VTT 再次打开。 如果负载电流保持在此水平、则重复此过程。

    此致、

    Weidong