This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:对于 LM61460AANQRJRRQ1和 LM62460QRPHRQ1,您会建议使用哪一个器件?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007598/lm61460-q1-for-lm61460aanqrjrrq1-and-lm62460qrphrq1-which-part-you-will-suggest

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460LM61460

大家好、

一个好消息是我们的 DIN LM61460AANQRJRRQ1和 LM62460QRPHRQ1

请问这两个函数之间的区别是什么?

对于 LM61460AANQRJRRQ1和 LM62460QRPHRQ1、您会建议使用哪一个器件? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM61460和 LM62460是具有不同内部 IC 的两个独立器件。  

    LM61460是14引脚器件(4mm x 3.5mm)、而 LM62460是16引脚器件(4.5mm x 3.5mm)。

    LM62460的高侧和低侧均具有较小的内部 Rdson、因此我希望其效率比 LM61460稍高。  

    此致、

    Jimmy