This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895热布局

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007409/bq25895-bq25895-thermal-layout

器件型号:BQ25895

大家好、

我的客户正在其项目中使用 BQ25895。 VBUS 来自12V/1.5A 适配器、电池的目标充电电流为4A。 当客户测试 BQ25895时、VSYS 将与负载断开、并且仅电池充电会消耗功率。 电池电压为~3.8V、充电电流设置为4A。 但我们发现充电电流只能达到2.5A。 然后、我们使用风扇冷却器件、充电电流可以达到2.7A、但仍然无法达到4A 目标。

我们怀疑充电电流受到 BQ25895加热的限制。 那么、您是否有任何布局示例或指导来更好地解决 BQ25895热问题? 提供了 Altium Designer 源 PCB 文件。 谢谢。

此致、

韦恩