This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51631A:用于选择解决方案的 TPS51631/A

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51631A, TPS53625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007426/tps51631a-tps51631-a-for-selecting-solution

器件型号:TPS51631A
主题中讨论的其他器件: TPS53625

尊敬的团队

客户希望选择用于 Hewitt lake CPU/VR12.5的解决方案。

竞争对手是 NCP81109FMNTXG。

以下规格:

输入电压:12V

输出电压:1.05V

输出电流:14/11A

 TPS51631A 是否适合该应用。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    TPS51631A 仅支持非零负载线应用、您可能希望使用 TPS53625在零负载线下支持1.05V。

    谢谢。