This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS65218:帮助! 我无法让 boostxl-tps65218与 GUI 一起工作。

Guru**** 2531300 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS65218, TPS65216, MSP430F5529, USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006974/boostxl-tps65218-help-i-can-not-get-the-boostxl-tps65218-working-with-the-gui

器件型号:BOOSTXL-TPS65218
主题中讨论的其他器件: TPS65216MSP430WAREMSP430F5529USB2ANYIPG-UI

您好!

我们购买了带 MSP430F5529-LP 的 BOOSTXL-TPS65218、用于对 TPS65218DO 和 TPS65216进行编程以进行原型生产。

我不是软件工程师、只想对某些器件进行编程。

我尝试遵循 BOOSTXL-TPS65218 EVM 用户指南中的指令2.4 "软件"和2.5 "更新 MSP430F5529固件"、 但获取文件 MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example-1.3.1.1-Setup.exe 的链接不起作用。 我尝试改用 MSP430Ware_3_80_13_03_setup.exe dev 工具 、但我不知道如何使用它、甚至不知道如何打开它(没有图标或可执行文件)、我无法看到要打开的应用程序。

当我尝试使用 IPG-UI 时、可能无法检测到它、因为 MSP 板尚未使用最新的 USB2ANY_2.7.0.0_LP.txt 进行更新。

有人可以帮助吗? 如何升级 MSP430 如果 我无法访问 MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example-1.3.1.1-Setup.exe fiole、请访问 USB2ANY_2.7.0.0_LP.txt?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我建议直接访问 MSP430 USB 开发人员页面、并从该页面下载。 您可以在 此处找到该页面。 使用最新的固件.txt 更新 launchpad 后、它应按预期工作。  

    最棒的
    Emily