This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355的环路不稳定性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007208/tps53355-loop-instability-of-tps53355

器件型号:TPS53355

对于 tps53355、我们测试芯片的动态响应、电压偏差小于5%。 测试结果如下图所示。 请帮助判断此电源是否异常?

电子负载设置参数如下:

低值:2A

高值:15A

上升斜率为2.5A/us

下降斜率为5A/ us

位置 定时:10ms

高位置时序:10ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Peter 很快就会帮您解决这个问题。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    5V 输出上的76mV 为+/- 1.5%、我看不到任何会导致不稳定或负载相位裕度的振铃或振荡、因此我看不到任何问题。

    输出电压似乎有一些从2A 到15A 的直流漂移。  虽然看起来很小、但这种负载依赖性可能值得研究。  这可能是真实的、也可能是测量误差。

    要检查是否真实、请使用不 带示波器的 DDM 测量 VOUT、并比较2A 和15A 负载电流电平下的输出电压。  如果情况相同、则电压测量中的直流漂移会产生测量伪影、可能是由于示波器将无源接地探针连接到 PCB 上的多个接地点、并且负载电流会在这些点之间产生接地压降。

    输出电压在2A 和15A 之间下降、我们还可以查看其他一些内容:

    1) 1)转换器在 DCM 模式下的工作电流是否为2A?

    TPS53355转换器 D-CAP 模式控制方案基于谷值调节、在 DCM 模式下、纹波电压会因 DCM 运行而增加、从而导致平均输出电压略高。

    2) 2)接地电压是否在负载下漂移?

    如果由于接地电流的流动、IC 的 GND 和输出的接地之间存在压降、TPS53355会相对于 GND 调节 FB 节点、  

    3) 3) FB 上的噪声增加?

    由于 D-CAP 模式控制是调节谷值电压的、因此如果由于负载电流增加而导致 FB 上出现额外的高频噪声、D-CAP 模式控制会触发此高频噪声、并导致输出电压随负载电流的增加而升高。