This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317的输出范围

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007186/lm317-the-output-range-of-lm317

器件型号:LM317

您好!

现在、我想使用具有调节电阻器的 LM317来产生0~10V 信号。

但 LM317的输出范围为1.25V 至37V。

输入为直流24V。

我的想法是、使用降压/升压电路会产生负电压、例如-2.5V。

是否有更好的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.25至37V 的输出范围是 LM317允许的最大输出电压、通过电阻器、它可以产生1.25V 至10V 的电压。  

    您是否会帮助详细说明您需要生成-2.5V 电压的原因?