This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:如何设置软启动时间

Guru**** 2512455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007301/tps54j061-how-to-set-the-soft-start-time

器件型号:TPS54J061

你(们)好

您能否告诉我们如何通过在 SS/REFIN 引脚上放置外部电容器来计算软启动时间?

您能否按所附说明澄清数据表的说明? 这似乎是令人困惑的。 我不确定哪个描述是正确的。  例如、方程(28)需要22nF 电容才能获得1.5ms 的软启动时间、但是、当电容为1nF 时、1.5ms (典型值)作为电气特性确定。  

此致、

北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了附加文件。

    e2e.ti.com/.../soft-start.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,大桥

    很抱歉造成混淆。

    CSS 从1nF 到22.5nF 的整个范围导致一个接近1.5ms 的 TSS。

    有一个内部1.5ms SS 斜坡限制了最小 SS 时间。

    仅当 SS/REFIN 上的电容在外部设置的斜坡速率低于1.5ms 内部斜坡时才会生效。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian