This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146和 LM5145器件的交货周期良好

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM25145, LM5145, LM5145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007237/lm5146-q1-lead-time-good-for-lm5146-and-lm5145-device

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25145LM5145LM5145-Q1

大家好、

Custmor DWIN LM5146-Q1、

但 B/T 太长、

请帮助建议引脚对引脚兼容和最佳库存器件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    P2P 控制器:

    输入电压小于42V 时的 LM25145

    输入电压< 75V 时的 LM5145

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看 LM5145-Q1 75V 等效器件与 LM5146-Q1。

    此致、

    Tim