This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:压降电压问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007144/tps780-drop-out-voltage-question

器件型号:TPS780

你好

是否有人能够为我澄清 TPS780330220的压降电压?

我打算使用输出电压为3.3V 固定值、输入电压为3.6V 且负载电流介于5-10mA 之间的器件。  

我在数据表中看到、在150mA 时、压降电压为200mV。 我查看的是压降电压图、我不清楚在负载电流下我期望的压降。 下拉图上的条件显示输入电压为输出电压的95%、这在我的应用中是不会出现的。  

是否可以有人确认我的应用的压降电压?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         您已经正确地读出、对于150mA 的负载电流、最大压降为250mV。 这表明 FET 电阻器 RDS on 的最大值为250mV/150mA = 1.67欧姆。 对于5-10mA 的负载电流、最大压降电压将因此为~17mV (1.67 Ω*10mA)。 数据表的图10显示了各种负载电流的压降图、从该图中推导出的5mA 至10mA 负载电流的压降典型值小于17mV 的最大值。  

    此致、

    斯里卡纳特