This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ62440-Q1:应用需要高达40V 的输入电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007505/lmq62440-q1-application-requires-input-voltage-up-to-40v

器件型号:LMQ62440-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR16030

我们正在研究不同的设计选项、该器件具有从功能到功能的所有需求。  它在绝对最大额定值表中的最大值为42V、建议值为36V。  该器件在具有用于慢速斜坡和瞬态保护的 EFUSE 的40V 至41V 电压下是否能够正常工作?  SPICE 模型是否在这些输入电压下进行精确仿真? 或者、您是否建议在这些电压输入下使用另一个低 EMI 器件、该器件能够在输出电流为3A 时处理5V 和3.3V 电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    42V 的绝对最大额定值是最大引脚电压额定值。 但是、建议的最大工作电压为36V、因为这是经过验证和测试的最大电压。 数据表中的所有电气特性均适用于建议的最大36V 工作条件。 上述任何内容未经验证、但只要电压处于引脚的最大42V 范围内、器件就应进行调节并运行。

    但是、如果您计划在如此高的输入电压下运行、我建议查看额定电压为60V 的器件。 LMR16030 器件可能更适合此处、我将在此为该器件的应用工程师提供评论。

    此致、

    Jimmy