This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:多路复用器在下电上电后未将 IN1传递到输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006787/tps2120-mux-not-passing-in1-to-out-after-a-power-cycle

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121

您好!

我们将 TPS2120 (2:1电源多路复用器)与 IN1和 IN2上的两个5V 电源配合使用。 PR1引脚短接至 IN1、我们不使用 OV1/OV2 (两者均接地)。

当系统首次打开时、IN1在5.26V @ 2A 电压下处于活动状态、IN2关闭。 输出电压正常、如其显示的5.11V @ 2A。 在系统运行几分钟后、如果 IN1关闭、然后重新打开、则多路复用器不再通过 IN1的5V 电压。 OUT 显示0V。 但是、如果我们立即打开 IN2 (5V)、多路复用器会"唤醒"并再次将 IN1传递到输出。 这种行为是否有原因? 在 IN1上电后、我们不希望 IN2被打开来唤醒 MUX。 这可能是 BGA 组装问题还是热问题?

谢谢、
Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如果 PR1直接连接到 VIN1、这意味着 VIN1在2.8V 下生效后立即被优先化。

    当您关闭 VIN1时、器件将对其进行优先级排序、直到达到 UVLO。 如果 VIN1再次发送为高电平、则器件会识别 VIN1并设置其优先级。 由于器件选择的源从无效状态变为有效状态、因此器件将经过稳定时间后跟软启动时间。 您看到的是这种情况吗? 您能否发布描述 VIN1、VIN2、VOUT 和 IOUT 的波形? 我们还将受益于显示 TPS2121设置方式的原理图。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。 此处附上了 TPS2120的原理图。 我不认为这是一个稳定时间/SS 问题(CSS=1uF)。 在 IN1上电后、我至少等待了15分钟、以便 OUT 再次获得 IN1、但尽管 IN1再次有效(~5V)、OUT 仍然为0V。 如果我打开 IN2、MUX 似乎只"唤醒"、然后 OUT 将再次从 IN1获取电源(由双工作台电源确认)。 在 IN2 "唤醒"多路复用器后、我可以关闭 IN2、输出仍然正常(由 IN1供源)。 您能否想到当 IN2关闭时、多路复用器"卡住"的情况、即使 IN1恢复到有效电压?

    我尚未捕获示波器波形、但我可以告诉您 IN1在一秒后重新开启、IN1已关闭。 IN2在整个时间内处于关闭状态(除非我手动将其打开以唤醒多路复用器)。

    侧注:
    -SEL (Net MUX_MODE 始终为0)。
    -红色大叉号仅指定 DNP (R31),请忽略它。
    - SW_PWR (IN1)和 PROTECTED _5V (IN2)均为5V 电源、但 IN2在我们的测试条件下处于关闭状态。
    -IN1具有优先级。

    谢谢、
    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我想我们需要一个请求的波形来确切地查看正在发生的情况。

    您是否能够在多个 TPS2120器件上重现此事件?

    您是否在 TPS2120 EVM 上对此进行了测试?

    我唯一能看到这种情况的方法是、如果出于某种原因触发了电流限制、并且器件无法重新启动。

    谢谢、

    Shreyas