This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:BQ25703A:充电、放电电流读回始终为0

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007126/bq25703aevm-732-bq25703a-charge-discharge-current-readback-is-always-0

器件型号:BQ25703AEVM-732

您好!

    我正在测试 BQ25703AEVM、我已启用 ADC 功能、可以获得正确的输入电流和 CMPIN 读回。  

但电荷、放电流回读始终为0。 请建议如何读回该内容? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    感谢您的联系。  

    我注意到的第一件事是、您的充电电流设置为0。

    我在 EVM 上试用过它。 在 POR 时、如果您像刚才那样启用了 ADC 选项、则应该能够读取充电电流。  


     (充电电流屏幕截图)

    您可能还 必须禁用低功耗模式(EN_LWPWR = 0)才能读取这些值。

      (放电电流的屏幕截图)

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。