请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703AEVM-732 您好!
我正在测试 BQ25703AEVM、我已启用 ADC 功能、可以获得正确的输入电流和 CMPIN 读回。
但电荷、放电流回读始终为0。 请建议如何读回该内容? 谢谢。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在测试 BQ25703AEVM、我已启用 ADC 功能、可以获得正确的输入电流和 CMPIN 读回。
但电荷、放电流回读始终为0。 请建议如何读回该内容? 谢谢。



尊敬的 Yue Tang:
感谢您的联系。
我注意到的第一件事是、您的充电电流设置为0。
我在 EVM 上试用过它。 在 POR 时、如果您像刚才那样启用了 ADC 选项、则应该能够读取充电电流。 
(充电电流屏幕截图)
您可能还 必须禁用低功耗模式(EN_LWPWR = 0)才能读取这些值。
(放电电流的屏幕截图)
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。