This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:在为隔离式 CAN 供电时、该器件能否通过 CISPR32 B 类测试而不使用拼接电容器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007398/ucc12040-can-this-device-pass-cispr32-class-b-test-without-stitching-cap-when-powering-isolated-can

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050

各位专家、您好!

我正在向我的客户推广 UCC12040。 该器件将用于为隔离式 CAN 供电、系统必须通过 连接 CAN 电缆的 CISPR32 B 类 EMI 测试。

观察 UCC12050EVM 的 PCB 布局、该 EVM 板上有缝合电容。 但是、我客户的电路无法实现此拼接盖。 我想知道该器件是否可以在不拼接电容器的情况下满足 EMI 要求? (并且连接了 CAN 电缆。)

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们的 EMI 测试数据是使用 UCC12050收集的。 UCC12050与 UCC12040的区别仅在于隔离电压电平、但两者的 EMI 性能相同。 UCC12050经证明符合 CISPR32 B 类标准、无需 PCB 缝补电容器、也无需任何输入 EMI 缓解措施。 在 CAN 或 EKG 等应用中使用的长电缆对于任何开关电源转换器都可能有问题。 我们可以展示数据、以提高对 UCC12040低 EM 发射的信心、但无论选择哪种偏置解决方案、都需要一定的系统级输入 EMI 滤波来确保合规性。

    此致、

    Steve M