This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:原理图审阅

Guru**** 2521570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007367/tps62140a-schematic-review

器件型号:TPS62140A

您好的团队,  

我正在尝试在我的设计中使用 TPS62140ARGTR。 请帮您查看随附的原理图。 尽管我已经检查过 Webench 设计,但如果从过去的经验中得到任何反馈,仍然会有帮助。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错。 软启动电容值非常低、尤其是1.2V 设计、您可能希望增大此值、否则在启动期间、您可能会观察到器件运行到电流限制。

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    1uF 是否能解决浪涌问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用3300pF 软启动电容器(C31和 C32)

    谢谢、

    模块