This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:远程现场升级

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007278/ucd90160-remote-field-upgrade

器件型号:UCD90160

尊敬的团队:

客户使用 UCD90160、在此处对远程现场升级有一些问题。

您能和我们分享您的意见吗?

1.我们可以使用 JTAG 进行远程现场升级吗?

2.我们可以使用 I2C  进行远程现场升级吗?

3.代码升级后,我们是否需要开机,然后开机(开机/关机后再开机)。

4.升级时间需要多长时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    有两种方法可以更新配置。

    1.直接更新闪存而不更改操作存储器。 新设置在复位或下电上电后才会生效。

    2.直接修改操作内存。  新设置 将立即生效。 系统不处于受控状态、因为内存是动态修改的。 通常不建议使用此方法、除非客户只想更改一些小问题:例如阈值。

    请参阅下面的我的答案。

    1.不

    2.是的。 I2C 是进行远程现场更新的正确接口。

    3.见上文的评论。

    4.要再次写入闪存、需要几秒钟时间、因为您需要考虑所有 i2c 通信时间。 写入一个字需要2个 PMBus 命令、总共有2K 字节(512word)。 进行写入。

    此致

    Yihe