This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:与 TPS53515兼容

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007288/tps53915-compatibility-with-tps53515

器件型号:TPS53915
主题中讨论的其他器件: TPS53515

您好、支持团队、

由于我们现在面临 TPS53515的交付问题、因此我们希望研究 TPS53915作为替代选项。

是否可以在没有 PMBus 的情况下应用 TPS53915而不是 TPS53515?

如果我们不使用 PMBus、我们可以将  SDA/SCL 连接到 GND 吗?

如果对更换有任何疑问、请告知我。

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  如果 400kHz 默认 开关频率不是一个障碍、则可以使用 TPS53915。  

      在 TPS53915上、将 FSW 从400kHz 更改为400kHz 的唯一方法是通过 PMBus。  

    如果不使用或不需要 PMBus、只需将 SDA 和 SCL 引脚接地。 。